Das Geheimnis des Wellgetriebes
Harmonic Drive® Getriebe flogen zum Mond und Mars, sind in den modernsten Robotik-Anwendungen der Welt verbaut und haben sich schon vor Jahrzehnten als fester Bestandteil zukunftsweisender Antriebstechnik etabliert. Möglich macht all dies eines: das einzigartige Funktionsprinzip.
Wie alles begann
Mehr als 60 Jahre liegt die Erfindung des Wellgetriebes zurück. Noch heute begeistern Prinzip und Ästhetik des Getriebes Entwickler, Konstrukteure und Technikinteressierte rund um den Globus. Verantwortlich dafür: die Kreativität eines Mannes – Clarence Walton Musser.
Der Mann hinter dem Getriebe
Clarence Walton Musser war ein zeitgenössischer Mann, der sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft in sein Denken und seine erfinderischen Wege einbezog. Seine Genialität und sein technisches Verständnis haben in weit mehr als 200 Patenten resultiert, die sich nicht auf Mussers Spezialgebiet, den Maschinenbau, konzentrierten oder gar beschränkten. Ob Physik, Chemie oder Biologie – der US-Amerikaner zeichnete sich durch sein breitgefächertes Interesse, einen vollkommen ruhelosen Geist und analytische Fähigkeiten aus.
Gleichgestellt mit Mussers Patriotismus waren Ethik und Ehrlichkeit. Seine intellektuellen Fähigkeiten waren ebenso legendär wie sein Sinn für Humor – und so glich ein Tag mit Walt, wie ihn Freunde und Bekannte nannten, immer einem Abenteuer. Um sein Genie zu erkennen, genügte es, ihm zuzuhören. Ebenso charakterstark war die Wahl seiner Freunde. Er mied abgehobene Menschen und hatte vielmehr engen Kontakt mit denen, die er tatsächlich mochte, unabhängig von ihrer Position in der Gesellschaft.
Ingenieur & Pionier
1909 in Lancaster, Pennsylvania geboren, besuchte Musser nach Abschluss der High School das Chicago Technical College, die University of Pennsylvania und das Massachusetts Institute of Technology. Noch während des Betriebs seines 1935 eröffneten Ingenieurbüros arbeitete Musser als Berater für die Regierung der Vereinigten Staaten und diverse Unternehmen, darunter General Motors, Olin Mathieson und die United Shoe Machinery Corporation.
Für seine Forschungsberatung am Frankford Arsenal, einem Entwicklungszentrum der United States Army, und die Konstruktion rückstoßfreier Geschütze erhielt der US-Amerikaner den Exceptional Civilian Service Award. Auch von der American Society of Mechanical Engineers wurde er geehrt.
Die eine Erfindung, welche unseren Planeten in unterschiedlichsten Anwendungen noch Jahrzehnte später in Bewegung setzt, sollte Clarence Walton Musser im Jahr 1955 gelungen sein: das Wellgetriebe.
"It is never a question as to whether it can be done – it is only whether one cares to spend the time and effort."
Elastische Körper ermöglichten Erfolg
Nachdem sich Musser Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre der Luftfahrt gewidmet hatte, woraus unter anderem die Erfindung des Schleudersitzes und der Kabinenhaube für Düsenflugzeuge resultierte, fiel sein Augenmerk auf elastische Körper. So begann er, die Mechanik elastischer Körper zu studieren und zu erforschen. Dabei setzte er mitunter auf kontrollierte Biegungen und Auslenkungen. Später wandte er diese auf neue mechanische Konstruktionen, Strukturen und Konzepte an – und entwickelte schließlich das Funktionsprinzip des Wellgetriebes.
Noch heute beruhen die oben vorgestellten Merkmale der Harmonic Drive® Getriebe maßgeblich auf dem Zusammenspiel ihrer einfachen Konstruktion, aber vor allem dem einmaligen Prinzip der elastischen Deformation von Zahnrädern beziehungsweise des Flexsplines. Letzterer ist ein hochfestes, torsionssteifes, aber dennoch flexibles Bauteil, das zuverlässig hohe Lasten überträgt.
Konstanz und Adaption
Ob im Gehäuse, als Antrieb mit Motor und Encoder oder im Rahmen kundenspezifischer Konfigurationen – die Adaptionsfähigkeit des Harmonic Drive® Getriebes ermöglicht einen vielfältigen Einsatz. Das Funktionsprinzip selbst ist über all die Jahre hinweg jedoch konstant geblieben.
Key-Features des Wellgetriebes
- Aufgrund hoher Untersetzungsverhältnisse bei nur drei Basiskomponenten und koaxialer Ausrichtung können Wellgetriebe problemlos in bestehende Anwendungen integriert werden.
- Kleine Abmessungen und geringes Gewicht ermöglichen im Vergleich mit herkömmlichen Getriebetypen den Einsatz in kompakten und leichten Anwendungen.
- Harmonic Drive® Getriebe weisen über ihre gesamte Lebensdauer hinweg absolute Spielfreiheit auf und behalten über den gesamten Drehmomentbereich eine hohe Torsionssteifigkeit bei.
Funktionsprinzip erklärt
Das Harmonic Drive® Wellgetriebe beruht auf drei Komponenten. Die Basis wird durch den Wave Generator verkörpert, eine elliptische Stahlscheibe im Herzen des Getriebes. Er verfügt über eine zentrische Nabe und ein dünnes, elliptisch verformbares Spezialkugellager. Der Wave Generator verformt über das Kugellager den Flexspline, eine verformbare zylindrische Stahlbüchse mit radial um die Außenseite angeordneter Verzahnung. Als starrer und zylindrischer Außenring ist es der Circular Spline, der als dritte Komponente sowohl Wave Generator als auch Flexspline umgibt und mit einer Innenverzahnung ausgestattet ist.
Mit Drehen des Wave Generators verlagert sich die große Ellipsenachse und damit der Zahneingriffsbereich. Von großer Bedeutung ist dabei die Anzahl der Zähne selbst – so besitzt die Außenverzahnung des Flexsplines exakt 2 Zähne weniger als die Innenverzahnung des Circular Splines. Entsprechend vollzieht sich während einer halben Umdrehung des elliptischen Wave Generators eine Relativbewegung zwischen Flexspline und Circular Spline um einen Zahn; bei einer vollen Rotation sind es bereits zwei Zähne.
Herausragende Eigenschaften
Dass Harmonic Drive® Getriebe in so diversen Branchen, Industrien und Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, ist ihren breitgefächerten Leistungscharakteristika zu verdanken. Dazu gehören folgende:
Absolute Spielfreiheit
Harmonic Drive® Getriebe weisen über ihre gesamte Lebensdauer keine Spielzunahme in der Verzahnung auf.
Positionier- & Wiederholgenauigkeit
Harmonic Drive® Getriebe besitzen eine hervorragende Positioniergenauigkeit von weniger als einer Winkelminute und eine Wiederholgenauigkeit von nur wenigen Winkelsekunden.
Kleine Abmessungen und geringes Gewicht
Harmonic Drive® Getriebe sind wesentlich kompakter und leichter als konventionelle Getriebe.
Hohe Drehmomentkapazität
Da die Kraftübertragung über einen großen Zahneingriffsbereich erfolgt, können Harmonic Drive® Getriebe höhere Drehmomente als konventionelle Getriebe übertragen.
Hohe Untersetzungen in einer Stufe
Mit nur drei Bauteilen werden Untersetzungen von 30:1 bis 320:1 in einer Stufe erreicht.
Hohe Wirkungsgrade
Im Nennbetrieb werden Wirkungsgrade bis zu 85 % erreicht. Harmonic Drive® Getriebe sind nicht selbsthemmend und weisen kein Stick-Slip-Verhalten auf.
Hohe Torsionssteifigkeit
Harmonic Drive® Getriebe weisen über den gesamten Drehmomentbereich eine hohe Torsionssteifigkeit mit nahezu linearer Kennlinie auf.
Zentrale Hohlwelle
Harmonic Drive® Getriebe bieten die Möglichkeit einer zentralen Hohlwelle. Kabel, Wellen, Laserstrahlen usw. können so auf einfache Weise durch die Hohlwelle geführt werden.
Hohe Zuverlässigkeit & lange Lebensdauer
Harmonic Drive® Getriebe erreichen weitaus höhere MTBF-Werte als andere Getriebetypen.
Mission Apollo 15 – Harmonic Drive® auf dem Mond
Wir schreiben das Jahr 1971. Am 26. Juli bricht Apollo 15 vom Kennedy Space Center im US-amerikanischen Florida zum Mond auf.
Anzeigen
Mit der ISS um den Globus – Forschung in 400 Kilometern Höhe
In diesen Anwendungen der Internationalen Raumstation sorgen Harmonic Drive® Produkte für einen zuverlässigen Einsatz.
Anzeigen
Smart-System IHD: Zukunftsweisende Antriebstechnik
Der Bedarf an Kompaktheit und Intelligenz wächst – insbesondere in der industriellen und mobilen Antriebstechnik.
Anzeigen